Издание 16

Между самой первой и самой новой производственной площадкой Lapp — почти 16 500 километром, 23,5 часа перелета и 10 часов разницы во времени. И хотя географически между Штутгарт-Вайхингеном в Германии и Сиднеем в Австралии лежат целые миры, у этих двух городов много общего, потому что с недавних пор Австралия и Новая Зеландия стали новым домом для LAPP.

Хоть Истерн Крик в Сиднее и звучит как место действия приключенческого романа, это адрес новой штаб-квартиры Lapp в Австралии. Как лидер на мировом рынке кабельных систем и автоматизации Lapp теперь завоевывает и пятый континент.

При этом новый офис Lapp в то же время является первым, изначально идущим под новым парусом, потому что с самого начала компания называется просто LAPP.

 

ИНФОРМАЦИЯ О ECS

Компания ECS начинала с разработки и производства оборудования для автоматизации. Из-за собственной потребности в качественных кабелях и соединениях ECS стала клиентом LAPP. Клиент стал партнером: более 30 лет ECS представляла компанию LAPP и продавала товары LAPP по всей Новой Зеландии.

ecsnz.com

»
С LAPP мы принесем в Австралию абсолютно новый уровень услуг и выбора решений для соединений

А так как ступать на новую территорию лучше не одному, для этого шага компания LAPP усилила свое давнее партнерство с новозеландской компанией ECS. В том числе для того, чтобы со старта обеспечить полное присутствие. Теренс Райнер, управляющий директор LAPP в Австралии высказался по этому поводу: «С LAPP мы принесем в Австралию абсолютно новый уровень услуг и выбора решений для соединений».

Наша команда в Австралии

Две семейные компании, одна цель

С февраля Райнер со своей компанией работает на месте. С целью обслуживать австралийский рынок так, как это делает LAPP во всем мире: как универсальный центр продаж и обслуживания для любых решений в сфере соединений. Для этого у них есть прямой доступ к более чем 1000 различных продуктовых линеек и более чем 40 000 стандартных
наименований LAPP.

Новые партнеры при этом — старые знакомые: за тремя буквами ECS стоит ведущий поставщик электрических товаров и товаров для автоматизации в Новой Зеландии. Компания существует с 1983 г., в ней работают два поколения семьи Райнер. Параллели с LAPP — они явно не только технического характера.

Как (новая) страна, Австралия многообещающий рынок: «Интегрированный подход LAPP к технологически сложным решениям идеально подходит для австралийских клиентов», — говорит Теренс Райнер. Но, конечно, лучше всего он подходит для клиентов, работающих на международном уровне, которые и в Австралии теперь могут полагаться на качество и сервис от LAPP. Следовательно, шаг LAPP к Австралии и Новой Зеландии был не только смелым. Он был логичным.

Скачать статью в формате PDF.

LAPP Австралия

Универсальный магазин для всех решений в области соединений, а также прямой доступ к более чем 1000 различных линеек изделий и более 40 000 стандартных изделий LAPP.

lappexpress.com.au