Издание 16

Все это LAPP

ТОВАРЫ В АССОРТИМЕНТЕ

Даже если сейчас есть одна «зонтичная» марка LAPP, один товар LAPP не дает ничего. Поэтому все наоборот: в ассортименте представлено более 40 000 стандартных изделий. Если прибавить к ним локальные и специальные товары, ассортимент составит свыше 300 000 товаров.

 

(КАБЕЛЬНЫЙ) МИР LAPP

Более 3770 сотрудников помогают компании в осуществлении миссии лучше соединить мир внутри самого себя. Об этом заботятся 17 производственных площадок и 39 компаний-дистрибьюторов по всему миру.

 

СИСТЕМНЫЙ АССОРТИМЕНТ

От EPIC® до SKINTOP® — всего 8 торговых марок изделий включено в предложение LAPP. Только для системного решения ÖLFLEX® CONNECT компания LAPP постоянно держит на складе 15 000 компонентов. И это на 40 предприятиях серийного производства в филиалах Lapp во всем мире.

 

СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОСТАВКУ ТРЕБУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В системе логистики Lapp в одной только Германии задействованы 400 сотрудников и 65 000 кв. м складских помещений, которые обеспечивают бесперебойную работу. Основываясь на новейших технологиях, таких как автоматическая высокопроизводительная карусель или полностью автоматизированная система хранения кабельных барабанов.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Чтобы удовлетворить всем запросам, только для изделий ÖLFLEX® CONNECT в мире задействованы более 571 cистемных инженеров LAPP. 4568 часов работы инженеров вкладываются в индивидуальные проекты клиентов каждый день.

 

БАРАБАННАЯ ДРОБЬ

Не каждому кабелю нужен свой барабан. Но в логистическом центре LAPP в Людвигсбурге (Германия) тем не менее счет доходит до 90 000 кабельных барабанов, а в Ганновере — еще 15 000 барабанов.

 

ОТ L К B

Как товары LAPP попадают к клиентам? Очень хорошо. Очень быстро. И очень часто. На предприятии насчитывают 750 000 заказов на перевозку в год — в пересчете это более 2000 в день.

 

ОДНА МАРКА, 4 ЦЕННОСТИ

Марка живет не только за счет ее публичного имиджа, но и за счет рыночных ценностей, которые она практикует. Ориентация на клиентов. Семейные ценности. Инновации. Ориентация на успех. В соответствии с этими 4 ценностями компания будет работать и под новым флагом LAPP.